Linear and Ring Magnetic Technology
26 articles
No questions in this category match your search.
Also found in other categories
検索に一致する質問はありません。
- 磁気スケールはどのような構造と厚さですか?
- 磁気スケールはどのように取り付けますか?
- MS テープを正しくカットするにはどうしたらいいですか?
- 使用するスケール長はどのように選択したらいいですか? またスケールの端から最低どれだけ離してリファレンスマークを配置したらいいですか?
- どのような場合に、機械加工のリファレンスマークではなく貼り付け式リファレンスマークを使用したらいいですか?
- 最低エッジ間隔とは何を意味しますか? また何を選択したらいいですか?
- スケールの両面テープはどのような仕様になっていますか?
- カバーフォイルと貼り付け式リファレンスマークにより、ライドハイトにどのような影響がおよびますか?
- 貼り付け式リファレンスマークを正しく取り付けなかった場合はどうなりますか?
- カバーフォイルを使用するのはなぜですか。
- カバーフォイルの注文方法は?
- LM エンコーダシステムをリニアモーターに使用することはできますか?
- 磁気リングはどのような構造になっていますか?
- 磁気スケールと磁気リングの保管期限はどのくらいですか?
- 磁気リングはどのように取り付けますか?
- リードヘッドなしでリングのみを注文することはできますか? また、カスタムサイズのリングを注文することはできますか?
- 精度
- リニアエンコーダとリングエンコーダの MTTF (Mean Time To Failure: 平均故障寿命) とは何ですか?
- 磁気スケールは、どのような磁界によってダメージを受けることがありますか?
- 「内挿分割」、「cpr」、「ppr」とは何ですか?
- スケールの温度仕様について教えてください。
- リニア / リング磁気式エンコーダシステムを真空環境で使用することはできますか?
- アナログ信号の高周波数ノイズは?
- スケールを円形面に曲げて取り付けることはできますか?
- A および B デジタル出力信号のデューティサイクルは?
- スケールを取り付ける機材には、どのような平面度が必要ですか?