RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

MS テープを正しくカットするにはどうしたらいいですか?

このスケールは RLS にカットをご用命いただくことをお勧めします。これはスケールの構成のためで、ゴムが非常に柔らかい一方で、キャリアはステンレススチール製になっています。従って、スケールの側面ではなく、表面全体に切り込みを入れる必要があります(産業用のはさみなどを使用すると、カット部分の端が歪みます)。弊社では、ダイアモンドカッターを搭載した特殊な装置を使用して、鋭くカットしています。さらに、端が過熱すると両端のゴムが変形するため、過熱しないようにすることが重要です。そのために弊社では、»周期的な« 動き(押し込んでカットし少し緩めてからもう一度押し込んだ後に緩めるなど)によりスケールをゆっくりとカットしています。

スケールをお客様ご自身でカットされると、保証対象外になります。ご注意ください。

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。