In general an encoder is a device that converts data from one format to another.
当社では、動きの種類によってリニアエンコーダおよびロータリエンコーダを分類しています。
インクリメンタルエンコーダとアブソリュートエンコーダの違いは、ストップウォッチと時計の違いに似ています。
分解能とは、エンコーダによって検出される、最も小さい動きを指します。エンコーダのタイプによって異なります。
精度とは、出力があるべき場所にどれくらい近いかという指標です。
繰り返し精度とは、同一の物理位置で複数回測定した測定値の最大誤差です。
出力タイプ、読取りタイプ、エンコーダのボディタイプなど、最適なエンコーダシステムを選定するための目安を解説しています。
LinACE™ is an extremely robust absolute linear cylindrical encoder system designed for integration into the servomechanism as a transducer, providing accurate measurements with excellent resolution and repeatability.