RLS

How-To Guides

エンコーダの選び方

2020-09-14

出力タイプ、読取りタイプ、エンコーダのボディタイプなど、最適なエンコーダシステムを選定するための目安を解説しています。

最適なエンコーダを探すのはめんどうな作業です。出力タイプ、読取りタイプ、エンコーダのボディタイプなど、最適なエンコーダシステムを選定するための目安を解説しています。

Some RLS encoders

RLS エンコーダの例: AksIM-2、OnAxis、LM10



STEP 1: CHOOSE THE TYPE OF ENCODER

リニアエンコーダはスケールに沿って動き、リング/ロータリエンコーダは軸周りを回転します。 詳細情報

  • エンコードの原理:
    • インクリメンタル
    • アブソリュート

インクリメンタルエンコーダとアブソリュートエンコーダの違いは、ストップウォッチと時計の違いに似ています。 詳細情報

  • 動作原理:
    • 磁気式
    • 光学式
    • 誘導式
    • レーザー式

エンコーダの位置測定原理には複数の種類があります。アクチュエータからリードヘッドへの位置情報の伝達は、光線、電流、磁気、誘導などによって行われます。


STEP 2: DEFINE SPECIFICATIONS OF ENCODER

  • 分解能:
    • 高
    • 中
    • 低

分解能とは、エンコーダによって検出される、最も小さい動きを指します。エンコーダのタイプによって異なります。 詳細情報

  • 精度

The deviation between the actual position and the readout position from the encoder. 詳細情報

  • 繰り返し精度

The difference in the reported position of the same physical point from multiple measurements by traveling in the same direction under the same conditions. 詳細情報

STEP 3: DECIDE ON ADDITIONAL FEATURES OF ENCODER

シングルターンのエンコーダの場合、エンコーダシャフトの回転のたびに同じコードが繰り返し出力されます。マルチターンのアブソリュートエンコーダの場合、規定の回転回数になるまで、各回転時のシャフトの位置ごとに出力が異なります。

エンコーダには、さまざまな目的や用途、ユーザーに合うよう、多様なタイプがあります。

Most common applications for magnetic encoders: motion control, robotics, agriculture, medical, aerospace, automotive ...



エンコーダセレクタを開く すべての製品

encoder