RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

LM エンコーダシステムをリニアモーターに使用することはできますか?

は、LM シリーズの磁気式エンコーダは、リニアモーターに最適です。しかし、エンコーダで最適な性能を実現するためには、リニアモーターの磁束が磁気式エンコーダの精度誤差に与える影響を考慮する必要があります。

リニアモーターはリニアモーションを発生するモーターです。伝統的なモーターでは、回転部(ローター)が静止部(ステーター)内で回転しますが、リニアモーターはステーターが平らに配置され、「ローター」がステーター上を直線状に移動するスライダーになっています。

linear_motor

下の例では、リニアモーター内のステーターが永久磁石とコイル/巻線を含むスライダーで構成されています。リニアモーターに使用される磁石は非常に強いため、磁束が非常に高く、これにより磁気式エンコーダの精度に影響を及ぼすことがあります。しかし、磁気の強度は距離に応じて弱まるだけでなく、外部シールドを配置することで弱めることができます。
下のグラフと表は、リニアモーターの磁石からのエンコーダの距離(A)に応じた LM エンコーダの精度に対するリニアモーター磁石の影響を示しています。

リニアモーターの磁石からのエンコーダの距離(A) 精度 (µmpp) 精度グラフ
0 14  linear_motor_accuracy_=
5 9  linear_motor_accuracy_5
10 6  linear_motor_accuracy_10
15 5  linear_motor_accuracy:15
>15 4  linear_motor_accuracy_infinite

linear motor

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。