RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

LM编码器系统能在直线电机中使用吗?

是的,LM系列磁编码器非常适合与直线电机一起使用。 然而,为了实现编码器的最佳性能,需要考虑直线电机磁通对磁编码器精度误差的影响。

直线电机是产生直线运动的电机。 在传统的电动机中,旋转部分(转子)在固定部分(定子)内部旋转,而在直线电机中,定子为平面,“转子”是在定子上方以直线移动的滑块。

linear_motor

在下面的例子中,直线电机中的定子由永磁体组成,滑块包含线圈/绕组。 在直线电机中使用的磁体通常非常强,因此具有非常高的磁通量,这可能影响磁性编码器的精度。 然而,随着距离的增大以及添加外部屏蔽,磁体的强度减小。
下图显示了当编码器与直线电机磁铁间距离 (A) 为变量时,直线电机磁体对LM编码器精度的影响。

编码器与直线电机磁铁间距离 (A) 精度 (µmpp) 精度图
0 14  linear_motor_accuracy_=
5 9  linear_motor_accuracy_5
10 6  linear_motor_accuracy_10
15 5  linear_motor_accuracy:15
>15 4  linear_motor_accuracy_infinite

linear motor

未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息