Linear and Ring Magnetic Technology
26 articles
No questions in this category match your search.
Also found in other categories
Keine Fragen entsprechen Ihrer Suche.
- Wie dick ist ein magnetisches Maßband und wie ist es aufgebaut?
- Wie wird ein magnetisches Maßband installiert?
- Wie schneidet man ein magnetisches Maßband richtig zu?
- Woher weiß ich, welche Maßbandlänge ich wählen muss und welcher Mindestabstand von der Maßbandkante beim Anbringen der Referenzmarke einzuhalten ist?
- In welchen Fällen ist es besser, eine Referenzmarke zum Aufkleben statt eine maschinell hergestellte Referenzmarke zu verwenden?
- Was bedeutet „Mindestflankenabstand“ und welchen Abstand muss ich wählen?
- Welche Spezifikationen gelten für das selbstklebende Maßband?
- Wie die Abdeckfolie und aufgeklebte Referenzmarke den Abtastkopfabstand beeinflussen?
- Was geschieht, wenn die aufklebbare Referenzmarke falsch angebracht wird?
- Warum eine Abdeckfolie verwenden?
- Wie bestelle ich die Abdeckfolie?
- Können LM Wegmesssysteme in Linearmotoren verwendet werden?
- Wie ist ein magnetischer Ring aufgebaut?
- Welche Haltbarkeit haben magnetische Maßbänder und magnetische Messringe?
- Wie wird ein magnetischer Ring montiert?
- Kann ich den Messring einfach ohne Abtastkopf bestellen und können Messringe auch in Sondergrößen bestellt werden?
- Genauigkeit
- Wie hoch ist die mittlere Lebensdauer der Linear- und Ringgeber vor einem ersten Ausfall (MTTF, Mean Time To Failure)?
- Welche Magnetfelder schaden dem magnetischen Maßband?
- Was bedeutet „Interpolation“, „cpr“, und „ppr“?
- Welche Temperatur ist maximal zulässig für das Maßband?
- Können magnetische Weg- und Winkelmesssysteme in Vakuumumgebungen verwendet werden?
- Wie stark ist das Hochfrequenzrauschen analoger Signale?
- Kann das Maßband gebogen und auf einer kreisförmigen Oberfläche installiert werden?
- Welches Tastverhältnis haben die digitalen Ausgabesignale A und B?
- Wie eben muss der Untergrund sein, auf dem das Maßband installiert wird?