Welche Vorteile beziehungsweise Nachteile sind mit der Verwendung der Abdeckfolie verbunden?
Vorteile
Die Abdeckfolie kann verwendet werden, um das magnetische Maßband bei Anwendungen zu schützen, bei denen es physische Veränderungen unterliegen könnte. Fallen beispielsweise heiße Partikel auf das magnetische Maßband, könnte das Gummi zerstört und die Magnetisierung dadurch unterbrochen werden. Das Ergebnis wären falsche Messwerte. Das Maßband könnte auch durch scharfe Objekte, die Kratzer verursachen, beschädigt werden und so die Magnetisierung unterbrechen.
Die Abdeckfolie ist außerdem leicht zu reinigen. Bei Anwendungen, in denen die Maßbandoberfläche regelmäßig gereinigt werden muss, um eine übermäßige Verschmutzung zwischen Maßband und Abtastkopf zu verhindern, ist der Einsatz einer Abdeckfolie empfehlenswert.
Nachteile
Der Hauptnachteil besteht darin, dass die Abdeckfolie und das magnetische Maßband getrennt installiert werden müssen und sich die Installationszeit dadurch verdoppelt.
Die Abdeckfolie kann außerdem nur einmal auf dem magnetischen Maßband angebracht werden. Der Gummistreifen kann beschädigt werden, wenn die Abdeckfolie nach ihrer Anbringung wieder entfernt wird.
Nach der Anbringung der Abdeckfolie wird die Seriennummer des Maßbandes von der Abdeckfolie verdeckt.
Der Abtastkopfabstand verringert sich durch die Abdeckfolie um 0,1 mm.
Warum hat die Abdeckfolie nicht die gleiche Breite wie das Maßband?
Die Abdeckfolie ist etwa 0,5 mm schmaler, um Installationstoleranzen auszugleichen.Aus Sicherheitsgründen sollte die Abdeckfolie zudem niemals über die Kante des magnetischen Maßbandes herausragen.