OnAxis Magnetic Technology
19 articles
No questions in this category match your search.
Also found in other categories
Keine Fragen entsprechen Ihrer Suche.
- Wie zuverlässig sind magnetische Drehgeber?
- Wie hoch ist die Lebensdauer der RM/RE Drehgeber vor einem ersten Ausfall (MTTF, Mean Time To Failure)?
- Welche Höchstgeschwindigkeit können mit den RM/RE Messsystemen erreicht werden?
- Können beliebige Magneten verwendet werden?
- Welche Magnete und magnetische Geber sind verfügbar?
- Welcher Unterschied besteht zwischen der Standard EMV-Ausführung und der hohen EMV-Ausführung?
- Was ist unter einer Positions-/Zeitverzögerung der Gebersignale zu verstehen?
- Wie wird die Nullposition des Drehgebers eingestellt?
- Wie wird die Kabellänge gemessen?
- Welches ist die maximal zulässige Drahtlänge für den RM08?
- Wie lassen sich RLS Messsysteme für Tiefseeeinsätze anpassen?
- What limits the resolution of OnAxis™ magnetic encoders?
- Was kann individuell konfiguriert werden?
- Inkrementaler Ausgang
- Was ist der Unterschied zwischen CPR und PPR?
- Binärer synchroner serieller Ausgang (SSI)
- Linearer Spannungsausgang
- Sinus/Kosinus
- Können RLS OnAxis Messysteme im Ultrahochvakuum betrieben werden?