カバーフォイルの使用には、どのような利点と欠点がありますか?
利点
カバーフォイルを使用すると、物理的な変化を起こすようなアプリケーションでも、磁気スケールを守ることができます。高温粒子が磁気スケールに当たると、ゴム部分が焼けたり、磁性が影響を受けて、正しい測定値が得られない場合があります。また、鋭利なものが当たると、表面を引っかきスケールが損傷するする恐れがあります。これにより磁性に支障をきたします。
カバーフォイルはクリーニングするのも簡単です。そのため、スケールとリードヘッド間の過度の埃の蓄積を防止するためにスケール表面を定期的にクリーニングする必要があるようなアプリケーションには、カバーの使用をお勧めします。
欠点
主な欠点は、カバーフォイルと磁気スケールを個別に取り付ける必要があるため、取り付け時間が倍になることです。
さらにカバーフォイルは、磁気スケールに付け直すことができません。取り付けたカバーフォイルを取り外すと、ラバーストリップが損傷します。
一旦カバーフォイルを取り付けたら、スケールのバッチ ID がカバーフォイルに隠れて見えなくなります。
カバーフォイルを使用すると、ライドハイトが 0.1mm 減少します。
カバーフォイルの幅がスケールより小さいのはなぜですか?
取り付け公差内に収まるよう、カバーフォイルは約 0.5mmの厚みです。さらに、安全性のために、カバーフォイルが磁気スケールの端から出ないようにする必要があります。
お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。