*Aufklebbare Referenzmarke: nur zur Verwendung mit dem MS10.
Wir empfehlen die Verwendung von maschinell hergestellten Referenzmarken. Die aufklebbare Referenzmarke kann für Prototypen verwendet werden, deren endgültige Position noch nicht festgelegt wurde. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, die Position der Referenzmarke direkt beim Aufbau/der Installation Ihres System auszuwählen. Der Nachteil bei der Verwendung einer aufklebbaren Referenzmarke besteht darin, dass der Abtastkopfabstand mindestens 0,5 mm betragen muss. Dadurch erhöht sich aber der zyklische Fehler (auch als SDE (Sub-Divisional-Error) oder kurzweiliger Fehler bezeichnet). Ist der Abtastkopfabstand zu niedrig, könnte der Abtastkopf auf die Referenzmarke treffen und sie dadurch verschieben. Außerdem muss die aufklebbare Referenzmarke ordnungsgemäß mithilfe eines speziellen Applikators installiert werden.