RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

どのような場合に、機械加工のリファレンスマークではなく貼り付け式リファレンスマークを使用したらいいですか?

*貼り付け式リファレンスマーク: MS10 専用。

弊社では、リファレンスマークに機械加工のものを推奨しています。貼り付け式リファレンスマークは、最終的な位置がまだ決まっていない場合など、プロトタイプに使用することができます。これにより、システムの製造/取り付け中に現場でリファレンスマークの位置を選択することができます。貼り付け式リファレンスマークを使用するデメリットは、ライドハイトを最低 0.5mm とする必要があり、これにより SDE が増加することです。ライドハイトが低すぎると、リードヘッドがリファレンスマークに当たってずれることがあります。さらに、貼り付け式リファレンスマークはリファレンスマークアプリケーターを使用して正しく取り付ける必要があります。

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。