スケールの温度仕様は以下のとおりです。
保管時温度: -40°C~+60°C
動作時温度:
- 取付け先が平坦な場合:
–40~+100°C
- 取付け先が曲面の場合:
–40°C~+80°C
お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。
スケールの温度仕様は以下のとおりです。
保管時温度: -40°C~+60°C
動作時温度:
- 取付け先が平坦な場合:
–40~+100°C
- 取付け先が曲面の場合:
–40°C~+80°C
RLSは、サイトを正しく動作させ、利用状況を把握し、広告効果を測定するためにクッキーを使用します。必要不可欠なクッキーは常に有効です。それ以外は、お客様が許可した場合にのみ使用されます。 クッキーポリシー