RLS

机器人 Exoskeleton

PAL Robotics借助磁编码器技术实现机器人运动平衡

PAL Robotics SL, Spain

2018-03

RLS encoders help PAL Robotics achieve balance and precision in humanoid robots, enhancing their functionality in dynamic environments.

PAL Robotics with RLS encoders

背景

想象一下:机器人伙伴辅助每个人完成工作,在机场帮助旅客搬运行李,甚至为老年人提供全方位的生活照料。这便是位于西班牙巴塞罗那的PAL Robotics SL公司希望创造的未来生活。这家创新型公司坐落在巴塞罗那老城区的核心位置,距离世界闻名的兰布拉大道步行街仅数步之遥。

PAL Robotics是机器人行业的领先者,在他们繁忙熙攘的办公区内,机器人的设计、编程和组装工作正在有条不紊地进行,工程师三三两两聚在一起,讨论着如何不断改进机器人的功能。最大的挑战之一是保持机器人行走时的平衡。此案例介绍了RLS 磁性编码器如何帮助人型机器人控制平衡,同时满足空间、精度和重量等设计限制。

挑战

PAL Robotics首席技术官Luca Marchionni指出,最大的挑战之一是保持机器人行走时的平衡,而这一点对于人类而言似乎是理所当然的事情。机器人的行走涉及双足与周围环境的接触,以及多种自由度下身体各个部分的并发配合运动。双足机器人的控制系统必须处理两个阶段之间的转换,即双足支撑(双足同时着地),及单足支撑(单足着地)。

由于机器人运动力学的非线性特点,因此很难通过单纯的程序法则来实现行走控制,而且通常也无法通过实时状态分析方法实现控制,因为其中的试错过程过于复杂。相反,业内普遍采用一种称为“轨迹优化”的数值方法,即预先规定机器人的“理想行走路径”,然后使用此数值方法计算最为接近此路径的最佳近似值;其中所谓“最佳”的标准则通过一个特定的代价函数来确定,此函数可兼顾机器人的理想行走路径和物理限制这两个条件。

人型机器人的关节设计有着严格的空间和重量限制,目的是尽可能减小机器人的体积和惯性。PAL Robotics制造的大部分机器人都与真人大小类似,并拥有多达40种的运动自由度。

PAL Robotics with RLS encoders

解决方案

PAL Robotics制造的REEM-C和其他人型机器人均具有完全铰接式关节,能够根据任务要求完成一系列复杂的运动。要对各关节的扭矩、速度和位置进行伺服控制,需要用到高质量的编码器反馈数据。

在对PAL Robotics的各种业务需求和产品做了深入了解之后,雷尼绍提供了编码器选型建议。PAL Robotics最终选用了由雷尼绍的关联公司RLS生产的非接触式磁编码器,包括集成到膝部、腕部和肘部的AksIM™和Orbis™旋转编码器,以及元件级增量式RoLin™编码器。

为实现平衡控制,机器人的每只足底均装有一套反馈力测量系统,该系统可计算出零力矩点 (ZMP) — 用于评估REEM-C人型机器人稳定性的指标。测得的ZMP随后被传输到“模糊逻辑”PD控制器,用以追踪所需的ZMP,从而实现运动平衡并防止倾翻。PD控制器的目标是调整机器人的质心 (CoM) 位置,以便将ZMP保持在支撑区域内(即足底与地面的接触面内)。要成功实现双足动态行走,需要精确控制机器人腿部关节的角度(包括位置、速度和加速度等运动参数),这一切都离不开旋转编码器的精确反馈。

REEM-C_waving

成果

平衡控制对于确保双足机器人稳定运动而言至关重要,借助编码器输出的数据,机器人的“大脑”可计算出当前的身体姿态,并不断向每个关节发出新指令(包括位置、速度和加速度等),用以保持运动平衡。RLS磁编码器为PAL Robotics提供了灵活的位置反馈解决方案,能够满足在空间和性能方面的严苛要求。精心选择的RLS编码器功能强大,可令设计师尽情发挥创意与才能。通过调节作用于每个关节上的瞬时扭矩来确保机器人的四肢始终处于正确位置,以此实现平衡控制和稳定行走。高精度编码器可确保最大限度地减少控制信号误差,控制器因此能够快速调节机器人的身体位置,从而使ZMP始终保持在机器人的足部支撑区域内。

关于RLS

RLS 是开发高性能磁性编码器反馈解决方案的全球领导者,与其关联公司雷尼绍一起提供全球销售和技术支持。

 

Read more on We make encoders for robots    下载我们的案例分析

 

行业

Robotics , Exoskeleton , Humanoid robots

客户

PAL Robotics SL, Spain

挑战

Overcome the challenge of achieving biped humanoid balance while meeting design constraints such as space, accuracy and speed.