RLS

电机 Drives

雷尼绍与RLS联手推动机器人变革

TQ-RoboDrive, Germany

2020-01

TQ-RoboDrive integrates RLS encoders in its ultra-light, high-torque motors for compact, efficient robotic applications​.

协作机器人的发展改变了我们的世界,而体积更小、功能更强大的电机正是其需要的关键部件。一家领先的机器人驱动器制造商TQ-RoboDrive,则成为了这场科技革命的先锋。

 

背景

协作机器人的变革将改变老年人的辅助护理方式,人们与工作环境的互动方式,甚至外科医生施行心脏手术的方式。

RLS d.o.o.是雷尼绍的关联公司,它与德国TQ-RoboDrive公司(TQ集团的下属企业之一)有多年的密切合作伙伴关系。

TQ-RoboDrive生产多种用于协作机器人的无框空心轴定子-转子套件(ILM系列),有效载荷高达20 kg。还生产各种框架式空心轴和实心轴伺服电机,这些电机结合了TQ-RoboDrive无框伺服套件的卓越电机设计与空间优化的外壳。

RLS向TQ-RoboDrive提供AksIM™ 绝对式离轴(空心轴)磁编码器,以及OnAxis™磁编码器。 同雷尼绍联手,RLS成功调整AksIM™编码器满足了TQ-RoboDrive更加严苛的尺寸和性能要求,助力其打造先进的协作机器人。

Cut-away of a TQ-RoboDrive hollow-shaft servomotor with an AksIM™ magnetic absolute encoder.

挑战

现代的协作机器人趋向于仿人形设计,并且需要使用紧凑、轻巧、具有高转矩密度的电动关节。当要求机器人将负载的重物举高时,电机汲取的电流将大幅增加。这样的操作任务可能会导致扭矩过载(扭矩过大)。

重型电机(超过500 g)可以毫不费力地吸收过载时产生的多余热量,而轻型电机则有烧毁的风险。TQ-RoboDrive电机可承受30秒的3倍额定过载,这是行业的基准。

TQ-RoboDrive电机重量轻、扭矩大,这种特性在外骨骼机器人和协作机器人应用中非常重要。正是高扭矩、重量轻(即高转矩密度)的优点使TQ-RoboDrive电机系统从众多其他电机制造商的产品中脱颖而出。

TQ-RoboDrive曾经在寻找一种高精度磁编码器解决方案,用于为机器人设计重量超轻的无框电机。这个方案需要使用市场上没有的新型微型绝对式磁编码器。

TQ-RoboDrive公司工业驱动产品部负责人Ulrich Kerber解释说:“我们一直在思考未来机器人技术将如何发展,我们的一种猜想是机器人将变得越来越小。我们已有小型电机(ILM25和ILM38),但是要找到合适的附件组件(例如编码器)却相当困难。由于市场上没有满足我们需求的产品,于是我们联系了RLS和雷尼绍,并跟他们说,我们需要一个外径不超过28 mm,但空心轴直径至少要达到5 mm的编码器。”

RD-ILM (left) and RD-ILM85 (right) servo kits on display

解决方案

TQ-RoboDrive向RLS和雷尼绍寻求解决方案。在此之前,RLS已向TQ-RoboDrive提供AksIM编码器用于其他大直径电机;为满足此次的圆磁栅直径要求,RLS承诺设计和制造一款新型号。

Kerber先生回忆说:“RLS和雷尼绍认为这个项目挑战很大,但是他们非常愿意接受这项挑战。”

他们对现有的AksIM技术进行了改进,以满足电机的严苛要求,比如更大的温度范围、更高的抗杂散磁场干扰性,以及更简便的安装方式。

TQ-RoboDrive电机包含若干主要组件:定子和转子、安全制动器和编码器。所有组件都安装在一个结构紧凑的电机外壳内。编码器位于电机后端,而且每个组件的直径各不相同。装配顺序非常重要,因为安全制动器会产生杂散磁场,因此编码器必须安装在制动器后面,以屏蔽编码器磁环。

“最终,他们设计出一款完美适合我们的ILM25和ILM38电机尺寸的传感器,从而为框架式空心轴电机和无框伺服套件提供了一个完整的驱动解决方案。他们完美地满足了我们的要求”,Kerber先生总结道。

成果

与RLS及雷尼绍之间的合作伙伴关系帮助TQ-RoboDrive扩展了产品种类,得以针对机器人应用推出市场上转矩密度最高的伺服电机。TQ-RoboDrive与其供应商之间的密切合作使其客户获益颇多,因为这样可以更快地解决问题,提供更好的技术支持和更优质的客户服务。

Ulrich Kerber进一步解释了在机器人领域建立合作和行业伙伴关系的重要性:“虽然协作机器人市场仍然相对较小,但是每年都呈动态增长。在这个领域,我认为供应商和客户之间需要持续对话,齐力推动最新趋势发展,应对挑战。选择一个可靠的编码器合作伙伴非常重要。市场上的技术繁杂多样,而我们要选择的是适合我们的电机的最优技术。同RLS和雷尼绍建立合作关系的好处之一是,他们在市场上占有重要地位,而且产品知名度很高。TQ-RoboDrive可以随时联系RLS和雷尼绍寻求技术支持,因而故障排查非常便捷。”

从左至右:TQ-RoboDrive ILM无框伺服套件的转子、定子和安全制动器。

关于RLS

RLS 是开发高性能磁性编码器反馈解决方案的全球领导者,与其关联公司雷尼绍一起提供全球销售和技术支持。

 

了解更多    下载我们的案例分析

行业

Electric motors , Drives

客户

TQ-RoboDrive, Germany

挑战

TQ-RoboDrive required a custom precision encoder solution to meet the demands of a new class of miniature motors.