2018년 11월, RLS의 품질 관리 시스템(QMS)이 감사를 거쳐 IATF 16949 Letter of Approval을 받았습니다.
이 승인 획득은 무엇을 의미할까요?
IATF 16949는 고객 요구를 이행하고 지속적인 개선을 보장하기 위해 기업체가 비즈니스 및 생산 프로세스를 관리하고 기록하도록 하는 산업 품질 표준입니다.비즈니스 프로세스만 설명하면 되는 ISO 9001과는 달리 IATF 16949는 승인 절차가 훨씬 더 까다롭습니다. IATF와 ISO의 주된 차이점은 IATF의 경우 사용하는 구조는 ISO와 같지만 달성해야 하는 목표와 함께 이 목표를 달성할 방법도 기술하도록 요구한다는 점입니다.또한 APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP 같은 핵심 툴의 사용을 제안합니다.제품 및 운영 프로세스에 대한 고품질 표준을 보장하기 위해 공인 대행사가 연간 인증 감사를 수행합니다.
RLS는 자동차 업계 고객들을 지원하는 데 필요한 미래의 역량을 입증하기 위해 IATF 16949를 신청했습니다. 현재 Letter of Approval(승인증)을 받은 상태이지만 이것이 RLS 제품이 IATF 16949 인증을 받았다는 것을 의미하지는 않습니다. IATF Letter of Approval을 받았다는 것이 AEC-Q100을 따르고 자동차 IC에 대한 신뢰성 테스트를 수행하거나 기능 안전 표준을 구현했다는 것을 의미하지는 않습니다.
기존 RLS 제품은 IATF 요건에 따라 또는 전체적으로 핵심 툴(APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)을 사용하여 개발되지 않았으므로 자동차 관련 인증을 받은 것은 아닙니다.현재와 미래의 개발과정에서는 IATF의 표준을 따를 예정이지만 자동차 관련 인증을 받은 구성품을 활용하고 있지 않으므로 제품들은 여전히 자동차 관련 인증을 받지 않은 상태일 것입니다.