2018年11月,RLS的质量管理体系 (QMS) 已通过审核,并获得IATF 16949认证批准书。
但这意味着什么?
IATF 16949是一项行业质量标准,要求公司管理并记录其业务和生产流程,以满足客户需求,并确保持续改进。ISO 9001要求公司说明其业务流程,IATF 16949则要求提供更多信息。ISO与IATF虽然采用相同的结构,且均要求说明应该做到什么,但是二者的主要区别是,IATF特别要求说明如何做到。IATF还建议使用核心工具,例如APQP、FMEA、SPC、MSA和PPAP。IATF授权机构开展年度认证审核,以确保产品和运营流程的高质量标准。
RLS申请IATF 16949认证的目的是,在未来服务汽车行业的客户。目前,我们获得了认证批准书,但是这并不意味着我们的产品已通过IATF 16949认证。获得IATF认证批准书并不意味着我们遵循AEC-Q100标准的要求,开展汽车IC可靠性测试,或者实施功能安全标准。
RLS的现有产品并不是完全按照IATF要求或者使用IATF的核心工具(APQP、PPAP、FMEA、SPC和MSA)开发的,因此这些产品不会获得汽车行业认证。RLS当前及今后的产品开发将遵循IATF标准,但是该等产品仍然不会获得汽车行业认证,因为我们不使用获得汽车行业认证的零部件。
未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息