OnAxis™ 는 특별히 심해에 적용할 수 있도록 설계되진 않았지만 강한 내구성 덕분에 그러한 조건에서도 잘 작동한다는 것이 고객들에 의해 밝혀졌습니다. 이러한 고객들을 지원하기 위해서, RM22, RM36 및 RM44 엔코더의 몸체에 관통 구멍을 뚫어 특별 버전을 만들었고, 그를 통해 내부 전자기관이 주변과 동일한 압력을 유지할 수 있습니다. 고압의 환경에 적용할 경우, 대부분의 고객은 엔코더에 유전성 유체를 뿌립니다. 고객들에 의해 성공적으로 테스트되기는 했지만, RLS는 기본 RM22, RM36 혹은 RM44 버전의 동일 사양(특히 MTTF)이 유지된다고 보장할 수 없습니다. 경우에 따라서는, 기본 부품으로 사용되는 전자 부품들이 작은 공기 주머니를 가지고 있으면 고압이나 심해 환경에서 노출되면 터질 수 있습니다.
베어링/샤프트를 가지고 있는 RE 엔코더는 관통 구멍을 활용하면 심해 환경에서도 성공적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 경우 유전성 유체는 비전도성 기름이어야 밀폐되어있지 않은 엔코더 몸체 내부 베어링의 손상을 방지할 수 있습니다.
원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.