RLS
OnAxis Magnetic Technology

RLS编码器如何用于深海应用?

OnAxis™(同轴)并非专门为深海应用而开发,但由于其坚固耐用,客户发现它们在这些恶劣条件下也工作良好。为此我们开发了特殊版本的RM22、RM36和RM44编码器,它们的本体上钻有通气孔,这样内部电子设备和周围环境的压强可保持相同。在高压应用中,大部分客户会将编码器浸在工作液中。尽管我们的客户取得过成功的测试,但RLS不能保证其与标准版RM22、RM36和RM44编码器具有相同的规格,尤其是MTBF。由于其电子部件使用的是标准元件,因此可能包含微小气穴,暴露于深海高压环境时有可能会爆裂,尽管这种概率极低。

通过使用排气孔,具有轴承/轴的RE编码器系列也已经在深海应用中成功使用。在这种情况下,工作液必须是非导电油,以防止损坏编码器主体内未被密封的轴承。

未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息