编码器系统的可靠性
MTTF (M) = p × t / n
|
其中 |
p |
安装的读数头个数 |
|
|
t |
平均维修时间 |
|
|
n |
相关故障合计 |
我们来思考一个实例,一个编码器读数头的MTTF(平均无故障时间)值为750年(意味着可以持续使用)。如果客户有50台机器,每台机器配备2个编码器,合计安装的读数头数 (p) 为100。可通过调整MTTF公式确定任何读数头故障(即n = 1)之间的平均时间间隔 (t):
|
t |
= |
M × n / p |
= |
750 年 × 1/100 |
= |
大约7.5年 |
因此,如果100个读数头每天运行24小时,单个读数头大约7.5年会发生一次故障。
此信息并非产品可靠性的保证,也不代表保修条款。
有关定制计算,请联系我们的支持部门。 支持 .
注:对于RE编码器,您还必须考虑轴承的寿命,这可在RE规格手册中查到。