RLS
OnAxis Magnetic Technology

RM/RE エンコーダの MTTF(Mean Time To Failure:平均故障寿命)は?

エンコーダシステムの信頼性

MTTF (M) = p × t / n

記号の意味:

p

リードヘッドの取り付け数

 

t

平均使用期間

 

n

合計関連故障数

例として、MTTF が 750 年 (連続使用) のリードヘッドを例に挙げてみます。50 台の機械それぞれに 2 個リードヘッドを搭載した場合、取り付けたリードヘッドの総数は 100 個になります(p = 100)。リードヘッドの故障 (n = 1) の平均間隔 (t) は、MTTF の式を変更することで算出できます。

t

=

M × n / p

=

750 年 × 1/100

=

約 7.5 年

従って、1 日 24 時間使用するリードヘッドが合計 100 個ある場合、1 つのリードヘッド故障が 7.5 年ごとに発生するものと推定できます。

この情報は製品の信頼性を保証したり、保証条件を示すものではありません。

特殊な計算については、サポートまでお問い合わせください。 サポート .

注: RE エンコーダの場合、ベアリングの寿命も考慮する必要があります。RE データシートを参照してください。

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。