RLS
OnAxis Magnetic Technology

OnAxis 磁気式エンコーダの分解能を制限する要因としてどのようなものがありますか?

ホールセンサーを搭載した磁気式エンコーダで達成可能な最大分解能は、いくつかの要因により制限されます。メインのソース源として挙げられるのは、ホールセンサー自体の電気ノイズです。

うまく最適化されたシステムのピークノイズは通常、0.02°程です。これにより、ホールセンサーを搭載した磁気式エンコーダの分解能が 13 ビット(8192 カウント/回転)に制限されます。

分解能 13 ビット

360° / 8192 = 0.04°

センサーノイズより高い

分解能 14 ビット

360° / 16384 = 0.02°

センサーノイズと同じ

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。