RLS

How-To Guides

如何正确选择与RLS编码器配合使用的软件和接口?

2024-05-15

RLS 开发了多款与 RLS 编码器配套使用的软件。

软件 接口 支持的编码器 下载 文档
适用于 E201-9B 和 BiSS 编码器的 EncoSight 软件 适用于双向BiSS编码器的E201-9B USB接口 采用 BiSS C 通信协议的 AksIM-2、AksIM-4 和 Orbis。 适用于 E201-9B 和 BiSS 编码器的 EncoSight 软件 E201 USB 编码器接口数据手册
适用于 E201-9P 和 AksIM-2 SPI 编码器的 EncoSight 软件 适用于 SPI 和 PWM 编码器的 E201-9P USB 接口 采用 SPI 通信协议的 AksIM-2。 适用于 E201-9P 和 SPI 编码器的 EncoSight 软件 E201 USB 编码器接口数据手册
适用于 E201-9Q 和 E201-9S 的软件 适用于增量式编码器的 E201-9Q USB 接口 所有增量式编码器。 E201软件 E201 USB 编码器接口数据手册
适用于 SSI 或 BiSS 编码器的 E201-9S USB 接口 所有 SSI 和 BiSS 编码器。
适用于 AksIM-2(异步串行 UART)的 EncoSight RS422到USB转换器 支持异步串行(UART)的 AksIM-2。 适用于 AksIM-2(异步串行 UART)的 EncoSight -
Matlab E201示例代码 - 所有增量式编码器(以及其他具有代码修改功能的编码器)。 Matlab E201示例代码 应用说明:E201-9Q Matlab接口
AM8192B Hex文件配置软件 - AM8192B磁旋转编码器芯片和RMK3B评估板。 AM8192B Hex文件配置软件 -
UPRGAM4096软件 适用于AM4096的UPRGAM4096编程接口 AM4096磁旋转编码器芯片和RMK4评估板。12位OnAxis编码器。 UPRGAM4096软件 UPRGAM4096使用手册
LinACE演示软件 RS422到USB转换器 使用 FTDI 的异步串行接口 LinACE LinACE演示软件 -
用于虚拟COM端口的USB驱动程序 适用于双向 BiSS 的 E201-9B USB 接口 - 用于虚拟COM端口的USB驱动程序 -
适用于 SPI 和 PWM 编码器的 E201-9P USB 接口