MTTF Calculator
The Mean Time To Failure (MTTF) for RM/RE encoders can be calculated using the formula:
M = p × t / n
Where:
- M — Mean Time To Failure value
- t — die durchschnittliche Betriebsdauer
- n — die Summe der relevanten Ausfälle ist
- p — die installierte Gesamtzahl Sensoren
This calculator solves for t (average length of service between failures):
t = M × n / p
For example: MTTF of 500 years, 30 machines × 4 encoders = 120 readheads (p), 1 failure (n) → t = 500 × 1 / 120 ≈ 4.17 years.
Diese Angaben sind nicht als Garantie für die Zuverlässigkeit des Produktes zu verstehen und stellen keine Gewährleistungsverpflichtung dar.