RLS

How-To Guides

如何选择编码器

2020-09-14

要从各种输出形式、读取类型和编码器尺寸中做出选择,如何确保针对具体应用选出最佳的编码器?

针对您的应用选择合适的编码器可能是一项充满压力的工作。要从各种输出形式、读取类型和编码器尺寸中做出选择,如何确保针对具体应用选出最佳的编码器?

Some RLS encoders

一些RLS编码器:AksIM-2、OnAxis、LM10



第1步:选择编码器类型

直线编码器沿栅尺或圆环运动,而旋转编码器绕轴旋转。 了解更多...

  • 编码原理:
    • 增量式
    • 绝对式

增量式和绝对式编码器之间的差异类似于秒表和时钟之间的差异。 了解更多...

  • 工作原理:
    • 磁性
    • 光学
    • 感应
    • 激光

编码器的位置可以使用各种物理原理进行测量。位置信息可通过光束、电流、电磁场、感应等方式从促动器传输至读数头。


第2步:定义编码器的技术规格

  • 分辨率:
    • 高
    • 中
    • 低

分辨率是编码器能够检测到的最小运动度量。根据编码器类型不同,测量方式也不相同。 了解更多...

  • 精度

实际位置与编码器读出位置之间的偏差。 了解更多...

  • 重复精度

以相同方向和相同条件运动时,多次测量结果中相同实际位置的不同报告位置之间的差异。 了解更多...

  • 安全性
    • 冗余性
    • SIL(安全完整性等级)
  • 其他

第3步:决定编码器的其他功能

  • 自校准
  • 诊断(LED指示灯,软件)
  • 清零
  • 范围:

对于单圈编码器,编码器轴旋转时每圈的输出代码是重复的。对于多圈绝对式编码器,在一定的圈数范围内(例如4096),每一圈的每个轴位置的输出代码是唯一的。

有多种不同类型的编码器,适合不同使用目的和用户。

磁编码器最常见的应用:运动控制、机器人、农业、医疗、航空航天、汽车...



打开编码器选型工具 所有产品

encoder