RLS 마그네틱 엔코더가 전기 모터 산업계에 혁신을 가져오는 방식

배경

E-mobility는 전기 구동 기술과 커넥티드 인프라를 사용해서 차량의 전기 추진을 가능하게 한다는 개념입니다. 현대 사회는 사람과 화물의 매우 빠른 이동을 필요로 하고 있지만, 기존의 운송 시스템은 인간의 건강과 환경에 부정적인 영향을 미칩니다. 전기 추진 기술 사용과 재생 에너지원 사용을 통해 운송 부문은 환경에 미치는 영향을 효과적으로 줄이고 기후 변화에 대처하는 전 세계적인 노력에 일조할 수 있습니다.


Zero Motorcycles

전 세계가 전기 이동성의 잠재력을 깨달으면서, 전기차(EV)의 안전을 보장하는 것이 가장 큰 관심사로 대두되었습니다. 효율적인 에너지 관리의 필요성과 함께 전기 구동의 독자적인 특성 때문에 최첨단 안전 조치와 기술이 요구되고 있습니다. 또한 전기차 안전을 개선하는 데 있어 필수적인 측면은 정확도가 높은 센서를 사용하는 것입니다.

Zero Motorcycles는 높은 품질과 제로이미션으로 잘 알려진 신뢰할 수 있는 모터사이클을 개발하기 위해 노력합니다. 이 회사 제품의 장점은 불과 1시간만에 쉽고 빠르게 충전이 가능하다는 점입니다. 고속 충전 기술을 채택하고 있어 전기 모터사이클의 실용성과 매력도가 증가합니다.

Metron Institute는 슬로베니아와 크로아티아에서 Zero Motorcycles 브랜드 모터사이클을 유통하는 현지 업체입니다. 이들 기업은 2018년 이후 공식적으로 협력 관계를 이어왔습니다. 이전에 Metron은 Zero 모터사이클 라이더인 개별 고객들에게 충전 케이블을 판매했습니다. 현재는 모든 휴대용 충전 스테이션과 충전 케이블을 제조해서 유럽과 아시아 시장에 판매하고 있습니다.

과제

이러한 모터사이클은 출력 밀도가 매우 높기 때문에, 조밀한 공간에 통합하기 위해서는 가벼운 로우 프로파일 위치 센서가 필수적입니다. 한 번의 충전으로 더 긴 거리를 주행할 수 있도록 에너지 효율을 높이기 위해서는 모터의 구성품이 가벼워야 합니다. 모터 컨트롤러는 전류를 모터로 적절히 전달하고 매끄러운 작동을 보장하기 위해 정밀한 모터 위치를 필요로 합니다.

솔루션

이 회사의 요구 사항을 충족하기 위해 RLS는 모터 속도를 제어하는 맞춤형 RMB39 센서를 개발했습니다. 이 회사에서 사용하는 RLS의 엔코더 모듈은 두 가지입니다. 구형 모터는 RMB39 PCB 엔코더를 사용하는데, 이 엔코더는 조립 후 방수 모듈로 캡슐화됩니다.


RM44는 전기 모터나 기타 샤프트 위치와 속도를 측정하기 위한 다른 장치의 장착을 위한 엔코더입니다. 솔리드 메탈 하우징을 채택하고 있어 IP 등급 등급이 최고 수준이며 EMC 면역성이 높고 작동 온도 범위가 매우 넓으며 가능한 최고의 충격 및 진동 저항성을 제공합니다.

소형 엔코더이므로 장착하기가 쉽고, 신뢰할 수 있는 모터 작동에 핵심인 IP68 보호 등급이 강점입니다. 또한 하우징이 먼지나 물, 오일 등 외부 영향으로부터 전자부품을 보호해줍니다. 서비스 수명이 길 뿐 아니라 유지보수가 필요치 않고 설치 후 추가 비용이 들지 않습니다. 이 제품은 최고의 가격 대비 성능을 자랑합니다.

"RLS 및 Renishaw와 일한 경험에 전체적으로 만족합니다. 우리 회사의 요구에 맞는 솔루션이 예상대로 잘 작동했습니다. 개발 팀이 함께 일하기가 쉽고 우리 회사의 니즈를 잘 이해하고 있다는 부분도 좋았습니다.”라고 Zero Motorcycles의 Ryan Biffard는 말합니다.


Zero Motorcycles의 RM44

결과

Andrej Pečjak, Metron Institute

Andrej Pečjak은 설명합니다: “도시 외각이나 비포장 도로에서 구동되는 일도 많으며, 전기 모터 주변의 공기에 많은 습기와 먼지, 기타 다른 입자가 존재하기 때문에 작고 신뢰할 수 있는 특수 제품인 RLS 엔코더는 전기 모터사이클에서 가장 중요한 요소 중 하나로 꼽히고 있습니다. 그리고 물론 엔코더의 장애는 차량 자체의 고장으로 이어지기 때문에 신뢰도가 높고 공기 밀폐 기능과 방수 기능이 뛰어난 엔코더가 필요합니다. 그리고 지금까지 제 경험과 Zero 라이더들의 경험 상 모터사이클에서 RLS 엔코더 장애가 발생했다는 이야기는 들은 적이 없습니다.”


Andrej Pečjak, Metron Institute

미래의 목표

Zero는 조만간 모든 차량에 전기 파워트레인이 탑재될 것이라고 예상합니다. 이 회사는 전체 차량 라인업에 전기 파워트레인을 탑재하기 위한 작업에 전념하고 있습니다. 그 이유는 한때 대세를 이루던 내연 기관이 점차 더 깨끗하고 더 효율적인 전기 대체물로 바뀌어 나갈 것이라는 업계 트렌드를 반영하기 위해서는 이러한 전략적 변화가 필요하기 때문입니다.

Zero 정보

Zero Motorcycles는 고성능 전기 모터사이클을 제조하는 미국 기업입니다. Zero는 17년만에 캘리포니아주 산타크루즈의 한 차고에서 시작된 스타트업에서 모터사이클 산업에 혁신을 불러오고 있는 전 세계적인 브랜드로 성장했습니다.

자세한 정보를 보려면 https://www.zeromotorcycles.com을 방문하십시오.

 

사례 연구 다운로드