고객과 공급업체에게 전하는 COVID-19 관련 메시지. 자세히 알아보기

기계적으로 만들어진 레퍼런스 마크보다 스티커식 레퍼런스를 사용하는 것이 좋을 때는 언제인가요?

*스티커식 레퍼런스 마크: MS10과 사용할 때만

저희가 추천드리는 옵션은 기계적으로 만들어진 레퍼런스 마크입니다. 스티커식 레퍼런스 마크는 최종 위치가 아직 결정되지 않은 경우, 프로토타입을 만드는데 사용될 수 있습니다. 스티커식 레퍼런스 마크는 시스템을 만들거나 설치하고 계시다면 레퍼런스 마크의 위치를 선택할 수 있도록 여러 가능성을 제시해줍니다. 스티커식 레퍼런스 마크를 사용하는 것의 단점은 SDE가 증가할 수 있기 때문에 설치 높이가 최소 0.5mm는 돼야 한다는 것입니다. 만약 설치 높이가 너무 낮으면, 판독헤드는 레퍼런스 마크를 치게 될거고 원래 위치에서 벗어나게 할 것입니다. 게다가, 스티커식 레퍼런스 마크는 레퍼런스 마크 어플리케이터를 활용하여 정확하게 설치되어야 합니다.

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.