고객과 공급업체에게 전하는 COVID-19 관련 메시지. 자세히 알아보기

MS 테이프를 어떻게 하면 정확하게 자를 수 있나요?

먼저, 스케일을 RLS에서 자르는 것을 강력히 권장드립니다. 그 이유는 스케일의 구성물질인 고무는 매우 부드러운 반면에 캐리어는 스테인레스 스틸로 만들어졌기 때문입니다. 그러므로, 절단은 측면이 아닌 전체 표면에 걸쳐 수행되어야 합니다 (예를 들어 산업용 가위를 사용하는 경우 절단된 끝에서 스케일이 비틀어집니다). 우리 회사는 다이아몬드 커터가 있는 특수 장비를 사용하여 깨끗하게 커팅할 수 있습니다. 또한, 고무의 변형이 야기되기 때문에 단부를 과열되지 않게 하는 것이 중요합니다. 그래서 저희는 주기적인 움직임 (자르기 위해 누르고, 살짝 힘을 놓아준 다음, 다시 누르고 놓아주는 등.)안에서 스케일을 천천히

고객이 절단한 스케일에는 보증이 적용되지 않는다는 점에 유의하십시오.

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.