RM/RE 엔코더의 MTTF(파괴까지 평균 시간)은 무엇인가요?
엔코더 시스템 신뢰도
MTTF (M) = p × t / n
변수 |
p |
설치된 판독 헤드 수 |
|
t |
서비스의 평균 길이 |
|
n |
관련된 총 불량 수 |
회사 기록(연간 생산 수치와 파괴 데이터)에 따르면, 지속적으로 사용했을 때 판독헤드 MTTF는 750년 입니다.
실용적인 예로써, 만약 고객이 각각 2개의 엔코더를 가지고 있는 50개의 기계를 사용할 때, 설치된 판독헤드의 수 (p)는 100개 입니다. 임의의 판독헤드 파괴 (n=1일 때)사이의 평균 간격(t)은 MTTF 공식을 재배열함으로써 계산할 수 있습니다:
t |
= |
M × n / p |
= |
750 년 × 1/100 |
= |
약 7.5 년 |
그러므로 100개의 판독헤드를 하루 24시간 동안 가동할 때, 해당 고객은 매 7.5년 마다 한 번씩 판독헤드 파괴이 있을 거라는 것을 예측할 수 있습니다.
이 정보는 품질 신뢰성 보장이 아니며 보증 조건을 나타내는 것이 아닙니다.
참고: RE 엔코더를 사용할 때는 RE 데이터시트에서 찾을 수 있는 베어링 수명 또한 고려해야 합니다.