RM/RE 엔코더의 MTTF(파괴까지 평균 시간)은 무엇인가요?

엔코더 시스템 신뢰도

MTTF (M) = p × t / n

변수

p

설치된 판독 헤드 수

 

t

서비스의 평균 길이

 

n

관련된 총 불량 수

MTTF(Mean Time To Failure, 평균 고장 시간)가 750년(지속적인 사용 시)인 엔코더 판독 헤드를 예로 들어 보겠습니다. 고객이 50대의 기계를 보유하고 각 기계에 2개의 엔코더가 탑재된 경우, 설치된 총 판독 헤드의 수(p)는 100개에 해당합니다. 다음과 같이 MTTF 공식을 재구성하여 판독 헤드(n = 1) 의 평균 결함 발생 주기(t)를 구할 수 있습니다.

t

=

M × n / p

=

750 년 × 1/100

=

약 7.5 년

그러므로 100개의 판독헤드를 하루 24시간 동안 가동할 때, 해당 고객은 매 7.5년 마다 한 번씩 판독헤드 파괴이 있을 거라는 것을 예측할 수 있습니다.

이 정보는 품질 신뢰성 보장이 아니며 보증 조건을 나타내는 것이 아닙니다.

맞춤 계산이 필요한 경우 지원 팀에 문의하십시오. 지원 .

주: RE 엔코더의 경우 RE 데이터시트에서 찾을 수 있는 베어링 수명도 고려해야 합니다.

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.