AksIM 엔코더를 전기 모터 옆에 어떻게 장착하나요? 외부 자기장으로부터 어떻게 보호할 수 있나요?
AksIM은 마그네틱 엔코더로 액츄에이터(자화된 링)의 자기장을 감지해야 합니다.
만약 원하지 않는 외부의 자기장이 존재한다면, 작동에 방해가 될 것입니다.
모터 크기와 모양, 사용한 재료와 마그네틱 새츄레이션, 샤프트 재질과 디자인 등 너무 많은 변수가 존재하기 때문에 모터와 엔코더 판독 헤드 사이의 영향과 필요한 거리를 경험상으로 추정 하기는 어렵습니다. 판독 헤드에서의 자기장 세기를 추정하기 위해 Femm, Comsol, Vizimag 등과 같은 소프트웨어로 시뮬레이션을 사용할 수 있습니다.
만약 작동 중에 엔코더에 자기장 관련 문제가 발생한다면, 외부 자기장 소스와 판독헤드 사이에 차폐를 추가하는 것을 권장드립니다. 센서와 적어도 10mm 이내의 코일과 자석을 덮을 수 있도록0.5 ~ 1 mm 두께의 강자성 판(일반적인 Fe)을 권장드립니다. 조립은 다음과 같은 순서로 장착되어야 합니다: 모터 – 차폐 – 에어 갭 – 엔코더 링 – 판독 헤드.
더 많은 정보를 원하신다면 데이터시트, “외부 자기장“ 챕터를 참고하세요.