고객과 공급업체에게 전하는 COVID-19 관련 메시지. 자세히 알아보기

AksIM 엔코더에 CE 인증이 가능한가요?

CE 인증은 불가능합니다, 그 이유는:
- 저희 제품은 고주파 간섭 준수 사항을 하우징 없이 제공하지 않습니다.
- 엔코더는 플러그 앤 플레이 장치가 아닙니다.
- 사용자가 전자회로나 기계적인 조립(케이블, 커버를 추가하거나 표면에 장착하는 등)을 수정하면, 기존의 CE 인증은 무효화되고 사용자는 반드시 완성품에 대해 인증을 받아야 합니다.

분쟁광물, RoHS 등 다른 증명에 대한 정보들이 준비되어 있습니다. 그 정보는 FAQ - 상업 에서 확인하실 수 있습니다.

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.