线性电压输出
角度位置转换为数字位置信息。然后从内置的10位D/A转换器中生成数字信息。梯节数总是固定到每转(360°,即一个周期)10位。将周期改为180°,梯节数将针对从V1至V2的每个上升沿随之变为9位。
线性输出电压为锯齿形,位于阈值V1和V2内。
周期 |
分辨率 |
梯节数 |
360° |
10 位 |
1024 |
180° |
9 位 |
512 |
90° |
8 位 |
256 |
45° |
7 位 |
128 |
未找到您搜索的内容?
联系我们获取更多信息