ナレッジセンター
30 年以上の経験を有する RLS は、センサー技術のイノベーションを研究し、新たな姿を発信しています。本セクションでは、エンジニアや技術開発者にとって選択肢が広がるような内容を記載しています。
磁気式エンコーダの技術の詳細を記載しています。特に、エンコーダの仕組みや各種位置測定方法、長期間使用するための注意事項などにフォーカスしています。
手の付け所がわからない場合は、こちらの FAQ セクションをご覧ください。必要な情報が見つかります。
ご自身の用途に磁気式エンコーダが合うかどうか不明な場合は、アプリケーションリサーチ、ケーススタディ、お客様からの声をご覧ください。磁気式エンコーダの導入メリットがわかります。
当社のエンコーダは、モーションコントロールの分野においてさまざまな形で重要な役割を担っています。反復するタスクを制御する場面、高精度試作、そして人間と協働するロボットなどでの使用が可能です。
RLS encoders can be used in many different ways, and because they are easy to install, they are used in many interesting student applications. We support students in their educational STEM projects, that aim to discover and awaken the next generation of engineers.
RLS の最新ニュースや製品のアップデート情報をご覧ください。