RLS

Encoder Knowledge

Was ist ein Messsystem?

2019-04-29

Allgemein gesagt ist ein Messsystem ein Gerät, das Daten von einem Format in ein anderes konvertiert.

Beschreibung eines Messsystems

Allgemein gesagt ist ein Messsystem ein Gerät oder Prozess, das bzw. der Daten von einem Format in ein anderes konvertiert. Bei der Erfassung einer Position ist ein Messsystem ein Gerät, das mechanische Bewegungen erkennen und in ein analog oder digital codiertes Ausgangssignal umwandeln kann. Genauer gesagt misst es die Position, während Geschwindigkeit, Beschleunigung und Richtung in entweder einer linearen oder rotierenden Bewegung aus der Position abgeleitet werden können.

Die unterschiedliche Funktionalität der Messsysteme ergibt sich aus verschiedenen physikalischen Funktionsgrundlagen, Ausgängen, Kommunikationsprotokollen etc.

Einige RLS Messsysteme: AksIM-2, OnAxis, LM10



Auswahlhilfe für Messsysteme öffnen All products

encoder