LM エンコーダシステムをリニアモーターに使用することはできますか?
は、LM シリーズの磁気式エンコーダは、リニアモーターに最適です。しかし、エンコーダで最適な性能を実現するためには、リニアモーターの磁束が磁気式エンコーダの精度誤差に与える影響を考慮する必要があります。
リニアモーターはリニアモーションを発生するモーターです。伝統的なモーターでは、回転部(ローター)が静止部(ステーター)内で回転しますが、リニアモーターはステーターが平らに配置され、「ローター」がステーター上を直線状に移動するスライダーになっています。
下の例では、リニアモーター内のステーターが永久磁石とコイル/巻線を含むスライダーで構成されています。リニアモーターに使用される磁石は非常に強いため、磁束が非常に高く、これにより磁気式エンコーダの精度に影響を及ぼすことがあります。しかし、磁気の強度は距離に応じて弱まるだけでなく、外部シールドを配置することで弱めることができます。
下のグラフと表は、リニアモーターの磁石からのエンコーダの距離(A)に応じた LM エンコーダの精度に対するリニアモーター磁石の影響を示しています。
リニアモーターの磁石からのエンコーダの距離(A) | 精度 (µmpp) | 精度グラフ |
0 | 14 | ![]() |
5 | 9 | ![]() |
10 | 6 | ![]() |
15 | 5 | ![]() |
>15 | 4 | ![]() |
お探しのものが見つかりませんか?
詳細については、お問い合わせください。