A message to our customers and suppliers about COVID-19. Learn more

RM/RE エンコーダの最高速度は?

RM エンコーダを適切に取り付けている場合は磨耗がありません。その速度は主に分解能に依存します。高速速度は 30,000rpm です。

RE エンコーダの速度は、ボールベアリングと、IP 性能を向上するためのシーリングによって制限されます。RE エンコーダの予想ベアリング寿命については、データシートの表を参照してください。シーリングのないエンコーダの最高速度は 30,000 rpm です。IP68 準拠バージョンは、信頼できる動作を確保するために、液体中に使用する必要があります。

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。