A message to our customers and suppliers about COVID-19. Learn more

Cookie の設定

Cookie とは?

Cookie とは、ウェブサイトによってコンピュータやモバイルデバイスに保存される小さなテキストファイルで、このファイルを後で取得したり、その内容を読んだりすることができます。各 Cookie はウェブブラウザに固有で、一意の識別子、サイト名、何らかの数値や番号などの匿名情報が含まれています。これによりウェブサイトは、ユーザー設定やアカウント情報などの情報を記憶することができます。

Cookie の詳細については www.allaboutcookies.org を参照してください。

 

Cookie の制御

ブラウザによる Cookie の使用方法を制御することができます。この手順については、ブラウザの「ヘルプ」機能を参照してください。このウェブサイトを使用するには、必須 Cookie および性能向上用 Cookie を受け入れることが条件になります。ブラウザ設定でこれらの Cookie を削除すると、ウェブサイトの適切な動作またはセキュリティを保証することができません。

 

このウェブサイトの Cookie

RLS のサイトでは、次の種類の Cookie を使用しています。

「必須」
これらの Cookie は、ウェブサイトをナビゲートし、セキュアなショッピングページや各言語でのサイトの表示などの機能を使用するために必要になります。更に、これらの Cookie を使用して、ショッピングバスケットの内容を保存したり、ウェブサイトにサインインしているかどうかを確認します。 

「機能性」 
これらの Cookie を使用することで、ウェブサイトでサービスを提供したり、アクセスされた要素を記憶して、ユーザーエクスペリエンスを向上することができます。これらの Cookie はお客様を特定できる情報を収集しません。弊社ではこれらの Cookie を使用して、既にご協力いただいているアンケート調査やお断りになったアンケート調査を再度表示しないようにするなどの機能を実行することができます。

「性能向上」 
これらの Cookie は、アクセスしたページやエラーの有無など、ウェブサイトの使用方法に関する情報を収集します。これらの Cookie により収集される情報はすべて匿名のもので、ウェブサイトの使用方法に関するデータを取得するためにのみ使用されます。他のウェブサイトにアクセスしたときに広告を表示するために、このデータを使用することはありません。

 

RLS による Cookie の使用方法

RLS では、サイトの運用と改善のためにのみ Cookie を使用しています。

Cookie により収集された情報を販売したり、Cookie を使用して広告を表示することはありません。また、法律により義務付けられている場合にのみ(政府機関や法の執行機関により強制される場合など)、Cookie により収集された情報を第三者に開示します。

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。