"OnAxis" の検索結果
- 磁気式エンコーダの信頼性は?
- RM/RE エンコーダの MTTF(Mean Time To Failure:平均故障寿命)は?
- RM/RE エンコーダの最高速度は?
- どんな磁石でも使用できますか?
- どのような磁石と磁気アクチュエータを使用できますか?
- EMC の標準グレードと高グレードにはどのような違いがありますか?
- エンコーダ信号には、どの程度のポジション(時間)遅延がありますか?
- ケーブル長はどのように測定されていますか?
- OnAxis 磁気式エンコーダの分解能を制限する要因としてどのようなものがありますか?
- インクリメンタル出力
- バイナリ同期シリアル出力(SSI)
- リニア電圧出力
- サイン/コサイン
- 「cpr」、「ppr」とは何ですか?
- エンコーダの零点位置はどのように設定したらいいですか?
- どのような要因をカスタマイズできますか?
- RM08 の最大ケーブル長はどのくらいですか?
- RLS の OnAxis エンコーダは超高真空環境で使用できますか。