RLS

Encoder Knowledge

磁気抵抗の効果

2021-09-27

磁気抵抗センサは、ニッケル鉄(NiFe)など磁気感度の高い合金ストリップでできた抵抗体で構成されます。

磁気抵抗センサーは、磁気的に反応する合金 (ニッケルと鉄の合金 (NiFe) など) で作られた抵抗から構成されます。外部磁界が NiFe の磁区に応力を加え、抵抗を減少させます。外部磁界がなくなると、抵抗が瞬時に通常に戻るため、磁界の検出に役に立ちます。磁気抵抗には主に、異方性 (AMR)、トンネル (TMR)、巨大磁気抵抗 (GMR) の 3 種類があります。エンコーダ分野で最も広く使用されているのは、AMR センサーです。

抵抗の変化は、磁界の極性の影響を受けません。例えば、32 極のリングは 1 回転で 32 パルスを出力しますが、32 極のエンコーダリングと組み合わせたホールセンサーは、1 回転で 16 パルスを出力します。そのため、磁気抵抗センサーはインクリメンタル方式に理想的と言えます。

一方で、デメリットも挙げられます。磁気抵抗センサーは、半導体技術で製造されるものではありますが、ソリッドステートなデバイスではありません。そのため、チップレベルでプロセッサに直接組み込むことはできません。また個別センサーのように、サイズが大きめで、製造も簡単ではなく、サポート回路が別途必要です。結果、コストと複雑さが増します。



エンコーダセレクタを開く すべての製品