RLS

Elektromotoren Drives

Wie magnetische Messsysteme von RLS den Markt für Elektromotoren revolutionieren

Zero Motorcycles, USA

2024-01

Zero Motorcycles integrieren RLS Sensoren zur Optimierung der Motorsteuerung und Reichweitenvergrößerung und verbessern damit die Zuverlässigkeit und Effizienz ihrer Elektrofahrzeuge.

Hintergrund

E-Mobilität steht für das Konzept, elektrische Antriebstechnologien und vernetzte Infrastrukturen zu nutzen, um elektrische Antriebe für Fahrzeuge zu schaffen. Die moderne Gesellschaft ist auf die schnelle Beförderung von Menschen und Gütern angewiesen, doch die bestehenden Verkehrssysteme haben negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Umwelt. Durch den Einsatz elektrischer Antriebstechnologien und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen kann der Verkehrssektor seine Umweltauswirkungen wirksam verringern und einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels leisten.


Zero Motorcycles

Nachdem die Welt das Potenzial der Elektromobilität erkannt hat, ist die Gewährleistung der Sicherheit von Elektrofahrzeugen (EVs) zu einem Hauptanliegen geworden. Die einzigartigen Eigenschaften elektrischer Antriebe in Verbindung mit der Notwendigkeit eines effizienten Energiemanagements erfordern modernste Sicherheitsmaßnahmen und Technologien. Ein entscheidender Aspekt bei der Verbesserung der Sicherheit von Elektrofahrzeugen ist auch der Einsatz von hochpräzisen Sensoren.

Zero Motorcycles ist bestrebt, zuverlässige Motorräder zu bauen, die für ihre Qualität bekannt sind und keine Emissionen verursachen. Ihr Vorteil ist, dass sie schnell und einfach in nur einer Stunde aufgeladen werden können. Die Schnellladetechnik macht Elektromotorräder praktikabler und attraktiver.

Metron Institute ist ein regionaler Händler für Motorräder der Marke Zero Motorcycles in Slowenien und Kroatien. Die Unternehmen arbeiten seit 2018 offiziell zusammen. Zuvor verkaufte Metron Ladekabel an Endkunden – die Fahrer von Zero-Motorrädern. Heute stellt das Unternehmen alle mobilen Ladestationen und Ladekabel für den europäischen und asiatischen Markt her.

Herausforderung

Aufgrund der sehr hohen Leistungsdichte dieser Motorräder ist ein leichter, flacher Positionssensor unverzichtbar für den Einbau bei begrenzten Platzverhältnissen. Für einen möglichst effizienten Verbrauch, der zu einer größeren Reichweite mit nur einer Ladung führt, ist es wichtig, dass der Motor aus Leichtbauteilen besteht. Die Motorsteuerung benötigt eine präzise Motorposition, um eine korrekte Stromversorgung des Motors und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Lösung

Um den Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden, hat RLS einen kundenspezifischen RMB39-Sensor entwickelt, der die Motordrehzahl steuert. Das Unternehmen verwendet zwei verschiedene Gebermodule von RLS. Die älteren Motoren verwenden den RMB39 Drehgeber in Platinenbauform, der in einem wasserdichten Modul montiert und verkapselt ist.


Der RM44 Drehgeber wurde speziell für den Einbau in elektrische Motoren und andere Geräte zum Messen von Achspositionen und Geschwindigkeit entwickelt. Das solide Metallgehäuse bietet höchsten IP-Schutz, eine hohe EMC Immunität, eine erweiterte Arbeitstemperatur und eine hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit.

Aufgrund der kompakten Bauweise des Messsystems ist es einfach zu montieren, und sein IP68-Schutz gewährleistet einen zuverlässigen Motorbetrieb. Das Gehäuse schützt die Elektronik vor äußeren Einflüssen wie Staub, Wasser und Öl. Es hat eine lange Betriebsdauer, erfordert keine Wartung und verursacht nach der Installation keine zusätzlichen Kosten. Es bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

“Alles in allem war die Zusammenarbeit mit RLS und Renishaw eine positive Erfahrung. Die gelieferten Lösungen erfüllen unsere Anforderungen und funktionieren wie erwartet. Die Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam ist einfach und es versteht unsere Bedürfnisse sehr gut.”


RM44 on Zero Motorcycles

Ergebnisse

Ein zuverlässiges Messsystem ist für jedes Elektrofahrzeug unerlässlich, da es der Steuerung Informationen zur Position des Motors liefert. Ohne ein Messsystem wäre das Fahrverhalten nicht so flüssig und es wäre sehr schwierig, das Motorrad zu starten.

Andrej Pečjak erklärt: “Der RLS Drehgeber ist etwas Besonderes, denn er ist winzig und zuverlässig, und das ist bei einem Elektromotorrad besonders wichtig, denn es fährt im Freien, sogar im Gelände, und die Luft, die den Elektromotor umgibt, enthält viel Feuchtigkeit, Staub und andere Partikel. Und natürlich wird ein sehr zuverlässiges Messsystem benötigt, das besonders luft- und wasserdicht ist, denn ein Ausfall des Messsystems bedeutet auch den Ausfall des gesamten Fahrzeugs. Bisher habe ich es selbst noch nie erlebt oder von anderen Zero-Fahrern gehört, dass ein RLS Drehgeber an einem Motorrad ausgefallen ist.”


Andrej Pečjak, Metron Institute

Künftige Ziele

Zero erwartet, dass bald alle Fahrzeuge mit Elektroantrieb angeboten werden. Das Unternehmen setzt alles daran, elektrische Antriebe in seiner gesamten Fahrzeugpalette einzusetzen, da dieser strategische Wechsel einen breiteren Trend in der Branche darstellt, bei dem die einst dominierenden Verbrennungsmotoren allmählich durch sauberere, effizientere elektrische Alternativen ersetzt werden.

Über Zero

Zero Motorcycles ist ein amerikanischer Hersteller von hochleistungsfähigen Elektromotorrädern. Innerhalb von siebzehn Jahren hat sich Zero von einem Start-up in einer Garage in Santa Cruz, Kalifornien, zu einer international anerkannten Marke entwickelt, die die Motorradindustrie revolutioniert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.zeromotorcycles.com.

 

Anwenderbericht herunterladen

Branche

Electric motors , Drives

Kunde

Zero Motorcycles, USA

Herausforderung

To build motorcycles that are reliable and offer a smooth riding experience.