A message to our customers and suppliers about COVID-19. Learn more

AksIM MBA エンコーダはどのように接続しますか?また、どのコネクタを使用しますか?

AksIM MBA リードヘッドには、6 ピン、ピッチ 1mm の標準 FFC コネクタが付属します。このコネクタのパーツ No. は FCI HFW6R です。市販されている 6 芯、ピッチ 1mm の FFC ケーブルに使用できます。ケーブルは、接点ピンを下向き(PCB 側)に向けた状態で差し込みます。
なお、ケーブルは、https://www.rls.si/acc006からお求めいただけます。

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。