Welche Kühlmittel sind mit dem HiLin Messsystem verwendbar?
Einer der größten Vorteile, den magnetische Messsysteme gegenüber optischen haben, ist ihre Einsatzmöglichkeit in rauen Umgebungen. Mit HiLin und einer vollverschweißten Maßverkörperung sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Wenn sich die Anwendung des Kunden in einer rauen Umgebung abspielt und er optimale Ergebnisse anstrebt, ist das HiLin Messsystem mit seiner vollverschweißten Maßverkörperung die richtige Lösung. Sowohl Maßverkörperung als auch Abtastkopf verfügen über einen hohen IP-Schutz und hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber häufig verwendeten Kühlmitteln in der Industrie.
Wenn Sie die Verwendung des HiLin Messsystems mit einem bestimmten Kühlmittel planen, können wir Tests durchführen, um die Verwendung des HiLin mit diesem Kühlmittel zu bestätigen oder davon abzuraten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an sales@rls.si.