Eine Mitteilung an unsere Kunden und Zulieferer zu COVID-19. Erfahren Sie mehr

Wie schneidet man ein magnetisches Maßband richtig zu?

Bitte beachten Sie, dass wir ausdrücklich ein Zuschneiden des Maßbands bei RLS empfehlen. Dies liegt an der Zusammensetzung des Maßbands – das Gummi ist sehr weich, während der Träger in Edelstahl ausgeführt ist. Der Schnitt muss daher über die gesamte Maßbandfläche erfolgen und nicht nur an den Seiten (bei Verwendung einer Industrieschere würde sich das Maßband beispielsweise an den Enden, an denen es abgeschnitten wird, verbiegen). Wir verwenden einen speziellen Diamantschneider, der einen sauberen Schnitt ausführt. Außerdem ist es wichtig, dass die Enden nicht überhitzen, da sich dadurch das Gummi an den Enden verformen könnte. Wir schneiden das Maßband daher allmählich, in „regelmäßigen“ Bewegungen zu (herunterdrücken für den Schnitt, langsam lösen, wieder herunterdrücken und lösen etc.)

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Garantie nicht für Maßbänder gilt, die vom Kunden abgeschnitten wurden.

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.