Was geschieht, wenn die aufklebbare Referenzmarke falsch angebracht wird?
Wird die aufklebbare Referenzmarke falsch angebracht, kann einer der folgenden Fälle eintreten:
- Die Referenzmarke wird in keiner Richtung erkannt
- Die Referenzmarke wird nur in einer Richtung erkannt
- Die Referenzmarke wird in beiden Richtungen, aber an unterschiedlichen Positionen, die eine Teilungsperiode auseinander liegen, erkannt
- Die Referenzmarke wird zweimal in einer Richtung, im Abstand von einer Teilungsperiode, erkannt
Verwenden Sie immer den LM10ARM00 Applikator, um sicherzustellen, dass die aufklebbare Referenzmarke richtig angebracht wird.