Was ist der Unterschied zwischen CPR und PPR?
Bei inkrementellen Ausgängen ist es wichtig, den Unterschied zwischen einer 1 fach-Auswertung (PPR, Pulse pro Umdrehung) und einer 4 fach-Auswertung (CPR, Impulse (oder Positionen) pro Umdrehung = 4 x PPR) zu kennen.
Mit den Pulsen pro Umdrehung wird die Anzahl der Pulse pro Umdrehung erfasst (vor der 4fach Auswertung).
Mit den Impulsen (oder Positionen) pro Umdrehung wird die Anzahl der Differenzen in den Zählerständen erfasst, die pro Umdrehung auf beiden Signalkanälen erfolgen (nach der 4fach Auswertung). Die Impulse (oder Positionen) pro Umdrehung werden elektronisch vervierfacht, dabei werden sowohl steigende als auch fallende Flanken auf beiden Kanälen berücksichtigt.
![]() |
1 Puls = 4 Impulse (oder Positionen) |