Welches ist die maximal zulässige Drahtlänge für den RM08?
Die maximale Drahtlänge für den RM08 Drehgeber beträgt 1,5 m.
Für diese Längenbeschränkung gibt es zwei wesentliche Gründe:
1. Produktzuverlässigkeit aufgrund langer dünner Drähte statt eines geschirmten Kabels
2. Montageverfahren – Handhabung langer Drähte während des Behandlungsverfahrens
Für längere Distanzen empfiehlt sich das dickere und geschirmte Verlängerungskabel. Beispiel eines RM08 mit Verlängerungskabel:
Je nach Umgebungsbedingungen ist auch ein Leitungstreiber für Digitalausgänge in Betracht zu ziehen.