Eine Mitteilung an unsere Kunden und Zulieferer zu COVID-19. Erfahren Sie mehr

Wie hoch ist die Lebensdauer der RM/RE Drehgeber vor einem ersten Ausfall (MTTF, Mean Time To Failure)?

Zuverlässigkeit des Drehgeber-Systems

MTTF (M) = p × t / n

Wobei

p

die installierte Gesamtzahl Sensoren

 

t

die durchschnittliche Betriebsdauer

 

n

die Summe der relevanten Ausfälle ist


Aus unseren Aufzeichnungen (jährliche Produktionszahlen und Fehlerdaten) ergibt sich für Sensoren bei Dauerbetrieb ein MTTF-Wert von 750 Jahren.

Wenn ein Kunde beispielsweise 50 Maschinen mit jeweils 2 Gebern besitzt, beträgt die Gesamtzahl der installierten Abtastköpfe (p) 100. Das mittlere Intervall (t) zwischen dem Ausfall eines Abtastkopfes (d. h. n = 1) lässt sich durch Umstellen der MTTF-Formel berechnen:

t

=

M × n / p

=

750 Jahre × 1/100

=

ungefähr 7.5 Jahre

Bei einer Gesamtzahl von 100 Abtastköpfen im Dauerbetrieb (täglich 24 Stunden) könnte dieser Kunde daher erwarten, dass ungefähr alle 7,5 Jahre ein Abtastkopf ausfällt.

Diese Angaben sind nicht als Garantie für die Zuverlässigkeit des Produktes zu verstehen und stellen keine Gewährleistungsverpflichtung dar.

Hinweis: Bei RE Messsystemen ist die Lebensdauer der Lager zu berücksichtigen, die in den RE Produktdatenblättern angegeben ist.

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.