Ist eine CE-Kennzeichnung für AksIM Messsysteme erhältlich?

Aus folgenden Gründen ist keine CE-Kennzeichnung möglich:
- Ohne Gehäuse können wir keine Konformität mit den Funkstörungen (RFI, Radio Frequency Interference) betreffenden Vorschriften bieten.
- Ein Drehgeber ist kein Plug & Play-Gerät. MBA Abtastköpfe verfügen noch nicht einmal über ein Kabel.
- Immer dann, wenn ein Nutzer Änderungen am elektrischen Schaltkreis oder an mechanischen Baugruppen (z. B. ein Kabel, eine Abdeckung, Installation an der Oberfläche usw.) vornähme, würde die ursprüngliche CE-Kennzeichnung ungültig werden und der Nutzer müsste das gesamte Produkt neu zertifizieren lassen.

Andere Bescheinigungen, beispielsweise zu Konfliktrohstoffen, RoHS usw., stehen zur Verfügung. Sie sind im Abschnitt FAQ – KAUFMÄNNISCHE FRAGEN dieser Webseite zu finden.

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.