Wie wird die Nullposition des Drehgebers eingestellt?

*Hinweis:Die Nullposition kann nur an Drehgebern eingestellt werden, die über einen AM4096 Chip verfügen.

Sie haben drei Möglichkeiten:

1. Das UPRGAM4096 Interface anschließen

uprgam4096_zeroing

2. Die Kontakte für den ZERO Vorgang auf RMB Platinen oder RMC22 und RMC35 Drehgebern kurzschließen

3. Einen Zeropen mit RM44 Drehgeber verwenden

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.